This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:内部开关 FET 的电气规格

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015557/bq25886-electrical-specification-for-internal-switching-fet

器件型号:BQ25886

请通过数据表 P13告知我内部 FET、QHS 和 QLS 的电气规格。

我特别想知道寄生电容、上升时间和下降时间(以及其他延迟时间)。   

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    BQ25886是具有集成 FET 的电池充电器。 FET 的 RDS_ON 规格位于数据表的第8页。 开关行为是固定的、与开关相关的参数数据是内部数据。 感谢您的理解。  

    此致、

    Eric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回复、

    除了 RDS_ON 之外、内部 FET 上是否还有规格?

    我想计算高侧导通和低侧导通(SW 过冲和下冲)时序的峰值电流。  

    或者、是否有这些测试数据?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    高侧和低侧 FET 的峰值电流更稳定、 应相对简单。  图27是给定条件下的一个示例。 这可能不是您的条件。 开关行为计算很困难、需要 大量建模工作。 匹配结果并调整模型可能是另一个项目。    

    此致、

    Eric