This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:OCP 和 OTP 阈值和精度

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015415/lp2985-ocp-and-otp-threshold-and-accuracy

器件型号:LP2985

大家好、

有关 LP2985-33 OCP 和 OTP 的详细信息、我想向您寻求帮助:

OCP 和 OTP 的设定值是多少?

2. OCP 和 OTP 是否存在迟滞?

OCP 和 OTP 的精度是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         这是一个相当旧的器件、遗憾  的是、我们不再拥有数据表中提供的信息。 根据数据表、过流保护的设定点似乎为~400mA。 通常、当结温超过160C 并且结温冷却至大约140C 时、过热保护电路被禁用 并且输出电路被重新启用。 由于该器 件使用标准 OTP、因此可以合理地预期这些值分别为设定值和迟滞。 很抱歉、我们没有  关于 OTP 和 OCP 的精度或其迟滞的信息。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特