This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:效率

Guru**** 2515445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015040/tps65133-efficiency

器件型号:TPS65133

各位专家、您好!

客户有如下问题。 请回答这些问题吗?
1. 完成规格表上的效率曲线的条件是什么? EVM 可能会有所不同、但大约为63%@10mA。
2. 为什么推荐金属合金电感器?
3. 是否有办法在低电流(10mA)下获得更高的效率? (VIN=3.3V、Vout=-5.0V、Imax=120mA)
客户 测量了 EVM 的静态电流、结果为9mA (Vin=3.3V)。 然后、他将电感器更改为 NRS3015T4R7 (TAIYO Yuden)并再次测量静态电流。 结果是14mA。 此外、他通过将电感器更改为 NRS4018T4R7来测量静态电流、结果为12mA。 因此、在低负载电流下、电感器似乎会影响静态电流。 您是否认为磁芯材料差异是原因之一? 还是有其他因素?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    感谢您的发帖。 我目前正忙于处理其他一些紧急支持问题、但应该能够研究这一点、并在6月6日星期二之前提供反馈。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    您的耐心。  

    数据表中的效率条件图10为 Vin=3.7V 或3.3V、Vout=+/-5.0V、25C。 根据数据表、63%@10mA 的测量似乎是正确的

    曲线图。   

    2.选择电感器的主要考虑因素是降低 DCR 以实现更高的效率。 如果客户愿意、可以选择其他电感器。

    3 、效率不能大幅提高、与图10所示相似、但可以使用较低的 DCR 电感器略微提高。

    如上所述、影响效率(并进而影响输入电流)的电感器主要因素是电感器的 DCR。 为了获得最佳效率、应选择最低 DCR 电感器。

    此致、

    辽卡特