This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:OCP 查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016151/ucc256303-ocp-inquiry

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

您好!

你好。

我们的客户使用 UCC256303、他们有这个问题、您能为我们提供帮助吗?

对 OCP 功能有一些疑问。 OCP 1是瞬时保护、OCP2和3基于 2ms 和5ms 常数的平均值。 我知道、如果达到这些限值中的任何一个、栅极信号将关断、转换器将在1秒的时间间隔后重新启动


谢谢、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    在 ISNS 大于4.03V 典型值 OCP1跳闸阈值的4个连续开关周期后、OCP1将跳闸。 OCP2查看 ISNS 信号的平均值、其中进入平均值计算块的输入在高侧栅极打开时为 ISNS、在高侧栅极关闭时为0V。 此 ISNS 平均电压必须保持高于 OCP2阈值的时间通常为2ms。 OCP3的功能与 OCP2类似、因为它还会查看平均 ISNS 电压。 为了使 OCP3跳闸、ISNS 平均电压必须保持在 OCP3阈值以上50ms。

    OCP1 主要用于对短路事件做出反应并快速关断。 OCP2和 OCP3类似于反应时间较慢的过载保护。

    对 OCP1、OCP2和 OCP3的响应是相同的。 控制器将停止切换1s。 1s 后、控制器将尝试软启动。

    我还想提一下、我们有一个名为 UCC256403的器件的更新版本、其中包括对功能集的一些改进:https://www.ti.com/product/UCC256403

    请告诉我、这是否能解决您对 UCC256303中 OCP 的问题。

    此致、

    本·洛夫