Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
您好!
我们将遵循学习周期的步骤、并遇到一些问题。
首先、当我们开始第一次放电时、VOK 永远不会被置位。 这是应该在放电之前设置的、还是无关紧要? 在完全放电(FD 高电平)几个小时后、我们的 RDIS 位永远不会变为低电平、而 Relax 位永远也不会变为高电平。
此外、我们在电池平衡方面也存在一些问题、其中单个电池可能达到端电压或充满电、但由于电池不平衡、我们永远不会达到电池组端电压或 FC (2s、6000mv)。 BQ40z80的平衡功能似乎不能正常工作、不确定导致这种情况的原因、但它似乎会影响我们完成学习周期的能力(电芯 V 差为~300 - 400mV)。 是否有办法解决这个问题、或者我们是否对这个问题的工作方式抱有错误的期望?
最后需要注意的是、由于上述问题、我们已经重新启动了两次学习周期、这是否会导致 问题?
这是我们的.gg 文件: drive.google.com/.../1CPfIy0WKwXzQhcpAMOX0A5fgqGPBOJjU