This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:皮带启动发生器 IGD 选项

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540-Q1, UCC21222-Q1, UCC21520-Q1, UCC20225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016048/ucc21222-q1-belt-start-generator-igd-options

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21540-Q1UCC21520-Q1UCC20225-Q1

大家好、团队、

我有一位客户正在为   皮带启动发生器(BSG)汽车应用选择 UCC21222-Q1、UCC21520-Q1和 UCC21540-Q1。

对于哪种器件可能更适合此应用、我们有什么直觉吗?

此外、我在 这里看到了2019年的一篇文章、其中建议使用 UCC20225-Q1、我想知道主要差异是否在于隔离等级。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、  

    感谢 您的参与。  

    这些器件之间的差异在于封装、隔离规格和建议的工作条件。  

    对于建议、了解其系统的要求非常重要、例如电压工作条件和隔离要求。  

    爬电距离和间隙是我们必须确保满足客户标准的一项要求。  

    我希望这有助于澄清您的问题  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克