请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21222-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC21540-Q1、 UCC21520-Q1、 UCC20225-Q1
大家好、团队、
我有一位客户正在为 皮带启动发生器(BSG)汽车应用选择 UCC21222-Q1、UCC21520-Q1和 UCC21540-Q1。
对于哪种器件可能更适合此应用、我们有什么直觉吗?
此外、我在 这里看到了2019年的一篇文章、其中建议使用 UCC20225-Q1、我想知道主要差异是否在于隔离等级。
最棒的
Dajon McGill