This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可编程电池保护器、具有2.65V 的欠压额定值和3.65V 的过压额定值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77216, BQ77905, BQ76930, BQ76942, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015208/programmable-battery-protector-which-has-an-under-voltage-rating-of-2-65v-and-over-voltage-rating-of-3-65v

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ77216BQ77905BQ76930BQ76942TIDA-01093BQ76PL455A

大家好、

您能否确认我们是否有一个可编程电池保护器、其欠压额定值为2.65V、过压额定值为3.65V?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我是否错过了多少个电池?  电池节数是有关保护器的第一个问题、请访问 www.ti.com/battery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295

    我们的客户计划串联最多20节电池、可能需要更多节电池。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    谢谢。  我们的大多数保护器  在出厂时都是"可编程"的、但可能无法提供特定的电压。  BQ77905可堆叠用于20节电池、但没有您所指示的电压定义的配置。  BQ77915添加了一些功能、但在这些电压下也没有现有配置。  BQ77216具有 OV 和 UV 保护输出、但需要在外部组合输出、这是一款相对较新的器件、所定义的配置较少。

    有关具有保护功能的用户可编程器件、请参阅 BQ76930。  数据表 第10.3.1.2.1节"集成硬件保护"描述了您指示的阈值在 IC 范围内、但由于每个器件都有单独的校准、因此每个器件都必须计算特定代码。 BQ76930需要一个 MCU 来设置每个下电上电周期。 这些器件可通过 TIDA-01093等外部电路堆叠、以支持20节电池。  较新的 BQ76942系列还具有可编程阈值。  它们可能与 BQ76930类似、但此时没有 TIDA 显示示例。 典型的 FET 输出不同、 将需要不同的故障信号电路。 这两个系列都有其他成员、最多可支持32节电池。

    对于更高的电池节数、请考虑具有 BQ76PL455A 等内置堆叠接口的汽车类监控器件。  不同器件将具有不同的功能、并且需要 MCU 进行设置、并且可能没有保护开关功能。  请参见 https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html 上的监护仪选择