主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好! 我们开发了13节 BMS、其中前500节必须投入生产。
在生产阶段、我们还需要通过 OTP 对参数进行编程、现在我们使用 bqStudio (数据存储器>导入...)手动对其进行编程。 。
但是、我们现在想简化大规模生产:TI 是否提供一些命令行工具或用于 BQ 大规模生产编程的工具、因此我们可以进行"一键"编程:
>检查 I2C 上是否存在 IC
>从文件写入参数
>写入未从文件导入的当前参数(CC 增益、容量增益)
> OTP 检查
> OTP 编程
此致、
Gregor MACEK
P.S. bqStudio 应用程序(1.3.104)中存在错误:导入文件.gg.csv 后、电芯13增益和电芯14增益也会发生更改、必须在预成型 OTP 之前手动修改回旧值。 这是否已修复?