This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:BQ24010未充电

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015266/bq24010-bq24010-is-not-charging

器件型号:BQ24010

尊敬的先生:

我们在 新设计中使用 BQ24010DRCR。 BQ24010未对电池进行充电、它开始充电、大约20-30秒后、它停止充电。

我们的电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、  

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、  

    查看原理图后、您的问题似乎是 TS 引脚。 如果您希望禁用电池温度感应功能、则需要为 TS 引脚提供恒定电压、而不是将其保持悬空。 该器件将浮动 TS 引脚解释为超出正常工作范围并暂停充电。 要解决此问题、请向 TS 引脚提供介于输入电压30%和60%之间的恒定电压。

    原理图的其余部分看起来不错。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的建议。