This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:空载启动时的稳定性问题。

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016023/ucc28631-stability-issues-at-turn-on-with-no-load

器件型号:UCC28631

e2e.ti.com/.../No_5F00_start_5F00_data.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幻灯片10您可能希望在 VDD 首次达到 VDDon 时了解更多内容。  在示波器分辨率方面、您很可能没有看到三个栅极驱动器和 CS 脉冲。  器件可能无法启动、因为输入欠压锁定或 OVP 被错误触发。

    我随附了一份初步应用手册、其中讨论了 PSR 故障检测的最常见问题以及如何解决这些问题。  我认为、此应用程序不应帮助您解决您在使用 UCC28631时看到的问题。

    此致、

    e2e.ti.com/.../SLUAAC5-7-1-21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、 我认为如果我们能够安排今天下午或明天的电话、那将是最有效的。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在线技术支持、我认为我发送给您的应用手册应该能帮助您解决启动问题。

    请注意、我们将继续在线支持此问题、直至您的问题得到解决。

    此致、