This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:"测试条件""IVDD、op"

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015822/lmg1020-test-conditions-of-ivdd-op

器件型号:LMG1020

您好的支持团队、

请告诉我"IVDD、op"的"测试条件"的含义。

以下内容是否正确?

FSW:
输出端子频率(OUTL、OUTH)

2Ω:
串联到 OUTL 和 OHTH 端子的电阻值
(包括具有内置 FET 的栅极电阻器)

0.1pF 负载、100pF 负载:
OUTL 和 OHTH 端子的外部负载能力
(用于外部连接的 FET 栅极端子的输入电容)

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI采-K -SAN、

    感谢您的参与!

    ----

    是的、您答对了!  为了澄清这一点、我快速绘制了测试电路的外观(对于100pF 示例)。

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich