This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电池过压期间的电池过压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016003/bq24600-battery-over-voltage-battery-during-over-voltage

器件型号:bq24600

尊敬的 TI 支持团队:

          我对以下实际电池充电器场景中的状态有疑问:  

1.为3节串联电池正确充电,为高达11.5V 的2A 充电,电池电压不平衡保护已操作-->

           1.1 由于 在保护模式期间充电 FET 关闭,充电路径禁用 I=0,但 充电器通道 Vcells - Vbody_diage_charge FET 上存在输出电压。

  2. 在1.1状态 I=0,电压存在期间,IC 的状态是什么 ?

   3.是否有任何方法可以区分电池不存在和 电池中的充电 FET 关闭?

B.R

Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我对你的问题感到困惑。 您能否用另一种方式来重申它? STAT 引脚和/PG 引脚报告充电器的状态。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

          当电池进入安全保护状态过压、 电池充电 MOSFET 禁用充电时,STAT 引脚的状态是什么? (在此状态期间,电池端子上仍存在电池电压) 。

    B.R

    Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请参阅数据表中的下表:

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。