This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Vref 更改

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015438/tl431-vref-change

器件型号:TL431

您好、先生、

我想确认 TL431BIPK 的 VREF (基准电压)的温度特性。

当工作温度从-40C 变为70C 时、VREF 的电压变化了多少?

根据数据表的计算公式(Pls 请参见随附的)、

Vi (dev)=34mV、Vref=2.495V、TA=125℃(=85℃-(-40℃))

αvref℃|=1.09×10^-4%/

电压×从-40C 更改为70C 时、我认为它是2.495 μ V (70℃-(-40℃))×αvef =29.92mV。

正确吗?

感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.14节中的图1显示了总偏差可能大得多、包括初始精度差异。 对于等级工业温度范围、PK 封装的温度偏差比 SOT23-3封装的34mv 更宽。 将检查这些差异并在此处添加其他注释。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的计算结果适用于 TL431BIPK。 您也可以在数据表上查看此规格。