This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500要从 UV 故障中恢复、是否绝对需要检测负载移除?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015327/bq77915-for-the-bq7791500-to-recover-from-uv-fault-does-it-absolutely-need-to-detect-load-removal

器件型号:BQ77915

BQ7791500要从 UV 故障中恢复、是否绝对需要检测负载移除?

在数据表的"9.3.2.2 UV 运行"部分中、似乎表明它可以在延迟后恢复而不会移除负载:

9.3.2.2在 UV 中运行

UV 故障检测是指在 UV 延迟 tUVn_delay 的持续时间内、至少测量到一个低于 UV 阈值 VUV 的电池电压。 DSG FET 关断。

UV 故障以下情况下恢复:

•故障电池的电压超过(UV 阈值+ UV 迟滞、VHYS_UV)一段 UV 延迟或的时间  

•故障电池的电压超过(UV 阈值+ UV 迟滞、VHYS_UV)一段 UV 延迟时间、负载被移除。

我们打算在 用户无法取出电池组的器件中使用 BQ7791500。 我们可以通过简单地将 LD 接地来"假"移除、而不是这样做。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    BQ77915具有恢复方式选项、包括电压或电压以及负载移除。 数据表规格和详细说明部分将介绍所有版本。  有关特定配置、请参阅  第6节"器件比较表"。  

    是的、BQ7791500需要移除负载以实现 UV 恢复。  许多电动工具用户都喜欢该功能、因此、如果用户将工具运行至 UV 且未释放触发器、则该工具在电压恢复时不会意外重新启动。  如果无论是否拉动触发器、或者是否拆下电池、系统都保持轻微负载、则可能需要连接充电器以恢复此部件。   也许充电器连接是特殊电路的替代方法、可将 LD 暂时接地。