This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电流校准不工作

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015164/bq34110-current-calibration-not-working

器件型号:BQ34110

您好!

我正在尝试使用 BQ Studio 校准 BQ34110上的电流测量值、但似乎没有发生任何情况。

我的过程如下:

1) 1)启用校准(CAL_TOGGLE)

2) 2)施加988mA 负载电流

3)校准 BQ 面板上的电流、校准选项卡

4) 4)复位器件

电流读数为981mA、未校准为988mA。  

此外、我必须手动输入 CC 增益、CC Delta 和 CC 偏移、因为默认值与我的应用非常不同。 现在、我需要使用 BQ Studio 进行微调、但它无法正常工作。