This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3806I33-Q1:可调迟滞问题?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015358/tps3806i33-q1-adjustable-hysteresis-question

器件型号:TPS3806I33-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3806

你(们)好  

我们希望将 TPS3806用于电压监控器应用,并且设计宽度 滞后范围 可避免电源转换导致 复位引脚出现意外行为

但是、分压器电阻(R1/R2/R3)似乎很难计算出合适的值。

您是否有与我们分享的工具?? 您是否可以建议我将 TPS3806用于设计??

TPS3806I33 VDD:3.3V

监控电压:24V

监视器 UV 电压:21.6V

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要清楚一点、您能否确认您希望在21.6V 进行 UV 检测、在23V 进行 OV 检测? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay

    我们希望设计21.6V 的 UV 检测和 23V 的 OV 检测、  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在数据表的第5页中、清楚地说明了电阻器值计算。

    例如、如果您希望23V = V (HSENSE)、并且总电阻梯值为1MΩ Ω= R1+R2+R3。 然后、可以通过将这些值放在公式2中来轻松计算 R3。  

    23 = 1.207x (1M/R3)--> R3 = 55217Ω Ω  

    既然我们已经计算出 R3、那么我们可以通过公式1类似地计算 R2。 一旦我们获得了这些 R2和 R3值、我们就可以从  1MΩ Ω 中减去这些值来计算 R1。

    R1 = 1MΩ Ω- R2 - R3。

    遗憾的是、我们没有用于此类计算的工具。 如果您有任何疑问、请告诉我。