主题中讨论的其他器件: TL7700-SEP
我计划为我们的非耐辐射 OBC 子系统安装耐辐射欠压保护电路。 它的电源电压为3.3V。 在此应用中,我正在使用一个雷达 eFUSE (TPS7H2201-SP)和一个雷达监控 IC (TL7700-SEP)。
在欠压事件期间、这两种情况都可能导致 OBC 复位。 eFUSE 自行关闭、从而关闭/复位 OBC。 另一方面、监控 IC 向 OBC 发送复位信号以进行自身复位;因此、会自行复位。
但是,我仍然很困惑这两者的区别,因为它们的功能是相同的。 您的产品工程师能否告诉我哪一个更适合我的应用? 他可能会看到我不会看到的东西。
据我所知,太空级零部件不多,因此我也愿意接受军用级零部件。
我也读完了这份 TI 白皮书: www.ti.com/.../slyy167.pdf。 但我仍然有点困惑。