This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:DSBGA 信息。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015195/tps7a03-dsbga-information

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件:TPS7A02

大家好、

我们是否已更新数据表以添加 DSBGA 封装轮廓? (在数据表中添加文件信息(www.ti.com/.../mxbg413.pdf)。)

如数据表中的 SOT-23和 X2SON 页面。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    感谢您指出这一点! 现在、数据表不是最新的、我们正在积极努力解决问题! 我们将着手 更新数据表并将 DSBGA 封装轮廓添加到 TPS7A02/3中  

    感谢您的帮助、

    -Maxx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxx:

    感谢您的支持。 您是否可以告诉我我们是否可以在一周内更新数据表? 因为我的客户需要这些信息才能进入 SMT 流程。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    现在就开始工作。 我将在取得一些进展后向您提供最新信息!

    谢谢、

    -Maxx