This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:BQ25600DYFFR 审阅的原理图

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015996/bq25600d-schematic-diagram-of-bq25600dyffr-review

器件型号:BQ25600D

您好、:专家 k Ω

我们的项目将使用带 MT6371的充电 IC BQ25600DYFFR 进行快速充电、

1.请确认此 IC 是否可适应 MT6371以实现快速充电方案?

2. 将 BQ25600DYFFR 与 MT6371配合使用 以实现快速充电,如何通过软件实现?

3.请帮助检查附件电路,如果有任何问题,请及时提交,谢谢。

e2e.ti.com/.../BQ25600DYFFR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我不熟悉 MT6371、您需要评估充电器是否与您的系统兼容、您是否有关于我们可以帮助解决的充电器的任何特定问题?

     您似乎还需要将 REGN 上的电容增加到4.7uF。 我还会确保您的上拉电阻具有足够高的电压、以便感测逻辑高电平。

    此致、

    Wyatt Keller