This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:菊花链变压器选择请参见

Guru**** 2617295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015181/bq79616-q1-daisy-chain-transformer-selection-consult

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

对于 BQ79616菊花链隔离、我们是否有任何变压器器件器件建议? 我们74942301是否可以满足此处的要求? 谢谢。

最棒的

斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们建议 使用 HMU1228和 HM2147变压器。 我们的设计指南中也列出了这些特性。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    SM91502AL 也由 Bourns Inc.制造

    我上面提到的是由 Pulse Electronics 制造的

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    感谢您的建议。 在与客户进行双次检查后、他们仍然希望在 此处使用我们74942301。 因为该变压器有库存。 我对此设计不是很熟悉。 您能否帮助我们检查我们的74942301是否可用作 BQ79616菊花链隔离式变压器?  

    74942301的数据表附在此处。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../081.00508.00--74942301.pdf

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stanley

    我手头上没有这个变压器。 如果您向我发送了4个样本、我可能会做一些初步测试。

    如果可以接受、请直接向我发送电子邮件、以便我可以向您提供收货地址。

    此致、

    维克托。