This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734-Q1:和 LM2734非 Q 不会在61C 以上的 Webench 中使用10-15Vin、5Vo、1A 的正常设计输入 Webench 错误还是非常糟糕的器件系列?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015174/lm2734-q1-and-lm2734-non-q-do-not-create-in-webench-above-61c-with-normal-design-inputs-of-10-15vin-5vo-1a-webench-bug-or-very-sad-family-of-parts

器件型号:LM2734-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2734

我尝试在 Webench 中为 LM2734XQMKX/NOPB 以及非 Q 版本创建10-15Vin、5Vout、1A 设计。  Webench 不会创建高于61C 的设计、但数据表清楚地显示了高达125C 的温度。  我需要尽快知道这是这个系列的 Webench 错误,还是这个系列真的不能达到至少85°C???

如果该系列的温度不能达到85°C、我需要尽快选择另一个系列。  请帮助!!!

另请注意: 当我使用60C 作为温度时,它确实会在 Webench 中创建,但它会为 Vboost 建议完全不同的电压源....当数据表清楚地显示我的设计参数意味着最好的选择是从 Vout 开发 Vboost,因为我的电压低于5.5V。  我觉得这是 Vboost Webench 应该采用的设计方法、因为 Vboost 使用完全不同的 PS 是一个荒谬的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    LM2734XQ 应在这些温度条件下工作、因为结温额定值最大为150C、建议工作温度最大为125C。  

    您可以正确地从输出电压节点获取 Vboost、因为在数据表中建议在2.5V 至5.5V 的输出电压范围内使用此电压。 以下数据表中的参考原理图:

    当我尝试输入您的要求时、WEBENCH 给出了相同的错误。 我将研究这一点、看看是否有违反行为阻止它正常运行。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glenn、

    我想提供更新。 不允许仿真超过61C (环境温度)的原因是器件的结温限制为125C、在 TA = 61C 时达到该限值。 这似乎是器件的限制。

    我建议查看  TPS62153A-Q1RGT 系列。 我根据您的要求在 Webench 中进行了仿真、在100°C 下运行设计时没有遇到任何问题。 它具有更高的效率、具有相当的 BOM 成本和更低的 BOM 数量。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速更新!  遗憾 的是、我今年的生产计划需要30k、而 TPS62153A-Q1RGT 在 TI 或渠道上没有可用的计划。  我意识到这一定是 LM2734封装的一个限制、但遗憾的是、TI 设计了一个器件、其标题为1A 电流、但在70C 时甚至不会"创建"...这是地球上任何设计的基本最低要求。  我实际上不需要1A 电流、并且能够使用10-14VDCin 和85°C 的环境温度在0.7A 时生成电流。  因此、我可能仍然使用该器件。