This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:自主充电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015899/bq25720-autonomous-charge

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25672

您好!

 BQ25720是否可以在无需处理器通过 I2C 进行干预的情况下开始充电?

例如 、与 BQ25672如何在无需主机参与的情况下完成充电周期类似。

此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的联系。

    否、如果没有处理器干预、BQ25720无法开始充电。 在 POR 时、充电电流寄存器缺省为0A。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。