This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:器件禁用时的最大电流限制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014679/tps61288-maximum-current-limit-when-device-is-disable

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、

由于高侧开关具有体二极管、即使器件处于禁用状态、我们仍在输出引脚上具有与 Vin 引脚相同的电压。

客户询问在禁用器件时、可从 Vout 汲取的最大电流是多少。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最大电流取决于客户电路板的热性能。 以这种方式使用时、功耗为 VD*Iout、VD 为高侧 MOS 的压降、Iout 为输出电流。 我手头没有 EVM、否则我可以为您测试 VD。 当您知道 VD 和设置 Iout 时、可以测试电路板的热阻。  °、如果 VD 为0.5V、Iout 为2A、则在 EVM 上大约30分钟后、温度将上升约33.6 μ s。 一旦您知道 热阻、您就可以根据   系统允许的温升计算最大电流能力。

    顺便说一下、我是否可以知道客户为什么要像这样使用61288?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的回复、我们 不打算在不需要 Vout 电压的情况下提高 Vout 电压、但仍需要在输出端保持一定的电压。  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们有支持直通功能的低输入电压升压、如 TPS61022。 似乎我们可以在 MV Boost 中开发此函数、因为我有另一个类似的问题。 感谢您的信息。 您是否清楚提前回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    是的、我很清楚。 谢谢你。

    此致、

    Mike