This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低纹波升压转换器

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7332, TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015546/low-ripple-boost-converter

主题中讨论的其他器件:LM7332TPS61023TPS61022

尊敬的*:

我们正在寻找具有低输出电压纹波、低于10mV RMS 的升压转换器 IC。

峰值电流负载为1A/50ns (OPAMP LM7332由升压输出电压供电,OPAMP 的输出连接到负载 )。 (这用于偏置电压)

输入电压:3.2V 至3.4V

输出电压:3.6V

您是否会推荐以下两种器件之一:

TPS61023
TPS61022

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议使用 TPS61022并将器件设置为强制 PWM 运行、以实现小输出纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的重播、您是否介意检查我们的原理图? 您是否建议在输入端使用100uF 的低 ESR 钽/聚合物电容器?  

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它看起来正常。 我建议在 VOUT 至 GND 引脚中再添加一个电容器作为备用。 具体取决于焊接该电容器的实际行为。

    布局也非常重要。 请遵循数据表中的建议。