This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10505:原理图审阅

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480, LMZ10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014582/lmz10505-schematics-review

器件型号:LMZ10505
主题中讨论的其他器件:TPSM82480

您好!

我在 我的设计中使用 LMZ10505TZ-ADJ/NOPB 进行5V 至2.5V 的转换。 我已附上原理图。 能否有人查看原理图并告知我们您对原理图的反馈?

设计要求:

VIN=5V

Vout=2.5V

Iout=5e2e.ti.com/.../2.5V-Regulator.pdfA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    原理图看起来基本上还可以、但我建议使用更新、更小、更便宜的 TPSM82480。  它还提供更高的输出电压精度、更精确的 EN 引脚和 PG 输出。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    目前、我无法更改稳压器部件、因为我们已经完成了设计。  

    使用  LMZ10505是否有任何缺点。

    2.您还可以确认 RFBT、RFBB、RCOMP 和 CCOMP 的选择值是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    Chris 在外面待了几天。 我将跟进您的问题。

    Chris 推荐的器件比 LMZ10505新、例如、LMZ10505、它可以在温度范围内提供更好的精度。

    您可以查看数据表第14页的表1、这是一个用于5V 输入至2.5V 输出转换的物料清单。 这可以帮助您选择组件值。

    如果您有更多问题或有任何意见、请告知我们。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian