Other Parts Discussed in Thread: TPS54328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54328 大家好、
我是否可以询问 TPS54328是否具有最大 CSS 限制? 我的客户现在在其系统中设置 CSS=100nF、他们想知道这是否会影响系统性能、除了较长的软启动时间? 请您对此发表一些评论吗?
谢谢。
此致、
利维亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.