This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:过流时 IMON 引脚输出

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015951/tps2663-imon-pin-output-at-overcurrent

器件型号:TPS2663

您好!

TPS2663的数据表中指出、IMON 引脚输出的输出电流与测量的电流成正比、可通过电阻器将其转换为电压。

如图7-13所示。 但是、如果引脚的输出被削波至6A 负载电流(167uA)标称值、则没有明确说明。 由于 IC 的脉冲电流可以是电流限制(TPS26633)的2倍、因此不清楚 IMON 引脚在这种情况下会怎么做? 它的输出是使电流加倍、还是保持在167uA 的削波? 这在我们的应用中很重要、因为这可能会导致 ADC 引脚上出现过压。

是否可以对此进行澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

     IMON 引脚输出电流相应地上升至12A。 请使用数据表中的公式(7)来确定 R (IMON)的大小、以便将 V (IMON)限制在您的 ADC 范围内。

    V (IMON)=负载电流* 27.9uA/A* R (IMON)

    其中2x 脉冲支持期间的负载电流为12A。

    此致、Rakesh