请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60430 LM60430数据表 P19描述" 需要10µF μ F 的最小陶瓷电容"、但另一个 EVM 和参考原理图使用的是4.7μF μ F (和220nF×2)。
请告诉我、Cin 的背景已建立超过10μF μ m。
我认为4.7μF 匹配输入和纹波条件下是可以的。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Satoshi、
我们建议使用最小10uF 的陶瓷电容器、因为除了提供纹波电流和将开关噪声与其他电路隔离之外、陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。
数据表中的典型应用只是一个简单的原理图、其中显示了原理、因为我们认为您的前级中已经有一些电容器。 您可以参阅我们的 EVM 以了解特定设计。 如您所见、在我们的 EVM 中、前端不仅有 CN1、CHF1、CHF2、还有 CF1和 CF2 因此、我们建议您参考我们的 EVM 设计以及数据表输入电容器选择指南。

一般来说、输入电容 会影响输入纹波、您可以参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf?ts=1625565434937&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 来计算应用最坏情况下的电容。
此致、
小燕