This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:LED 闪烁

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015873/tps61050-led-flashes

器件型号:TPS61050

你(们)好

客户使用 TPS61050来控制 PC 摄像头中的闪光灯 LED、电路如下。

LED_VCC 电源电压为5V SDA、SCL、Flash_SYNC 信号电压为1.8V 当电源关闭时、LED 将闪烁一次。

当 LED_VCC 电压降至3.3V 时。 电源关闭、LED 不会闪烁。

电流应用到客户的 LED_VCC 电源电压为5V 时。 有哪些方法可以避免断电、LED 不会闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请使用较小的输出电容器来更改输出电容器、以查看是否有任何改进。

    BR、

    Robin