This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:它是否是可更换产品

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015524/ucc28070a-whether-it-is-a-replaceable-product

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

尊敬的应用程序团队  

客户正在使用 UCC28070PWR。 但客户 UCC28070PWR 订单被推出。

他们正在寻找替代器件。

UCC28070APWR 是 UCC28070PWR 的可更换产品?

 

感谢你的善意帮助

最恰当的考虑

Yuki Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki

    UCC28070A 可替代 UCC28070。 UCC28070A 可支持10kHz 至300kHz 的开关频率、UCC28070可支持30kHz 至300kHz 的开关频率、这是 UCC28070和 UCC28070A 之间的差异。 因此、UCC28070A 可用于使用 UCC28070的应用。

    云生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    Yuki