This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002 &放大器;针对 Vcc 和驱动器问题的 TPS2413

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015786/ucc39002-ucc39002-tps2413-for-vcc-and-driver-question

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: TSM103TPS2413

您好!

UCC39002 PIN8的电压能否被分成 TSM103引脚5的基准电压、如下图所示?
  也可以由 TSM103在没有分压电阻器的情况下使用?

2. TPS2413可以驱动两个 MOS 吗? 或者、我是否需要 TPS2413中的两个来单独连接 MOS?

等待您的反馈、谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shao、

    对于您的问题1、我的回答是肯定的。 您可以使用 UCC39002引脚8作为参考。

    对于您的问题2、由于它与不同器件相关、我无法回答此问题2、您能否为 TPS2413创建新帖子?