This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:如何测量 BQ24725A 的波特图?

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014558/bq24725a-how-to-measurement-bode-plot-of-bq24725a

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

大家好、团队成员

如何测量 BQ24725A 的波特图?

降压转换器可以将噪声注入电压环路(分压器 R)。 充电器(BQ24725)是 CV/CC 模式控制、如何测量波特图?

是否有任何测量指南可供参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量环路响应面临许多挑战。 1) 1)充电器内的多个环路。 以确保环路有效。  2)内部补偿。 没有用于调节环路的外部组件。 3) 3) 许多测试条件。 TI 设计的循环满足不同的用户情况、并在产品开发阶段进行验证。 因此、我们不建议进行环路测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger

    感谢您的回复。