This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:在 LDO 模式下工作

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015408/mc33063a-work-in-ldo-mode

部件号:MC33063A

大家好、

在某些特定条件下、该器件是否能够在 LDO 模式下工作?  

我提出这一问题是因为我的客户使用该器件进行12V 至5V 转换、在他们之前的设计中、他们没有使用该二极管、并且工作正常。 我开始怀疑器件在 LDO 模式下工作。  

或者问题出在哪里呢?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoege、

    我认为该器件没有此类功能。 开关引脚和 GND 引脚之间的内部寄生二极管似乎充当续流二极管。 如果没有该二极管、我不确定风险。 这不是正常拓扑。 我建议重新添加二极管