This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:原理图检查

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015013/mc33063a-schematic-check

部件号:MC33063A

您好、先生、

我们是否可以向您学习并帮助检查原理图是否符合我们的规格? 如果需要修改任何条件和组件、请告知我们并学习、感谢您的大力支持。

我们的条件如下:

VIN=+5V

Vout=+30V/ Iout=0.15A

e2e.ti.com/.../MC33063AD_5F00_5V_2D00_30V_5F00_20210702_2300_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、

    您的案例正在审核中。  

    谢谢你。

    志阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zhiyang、

    好的、感谢您的帮助、期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、

    我们有一个用于 MC33063A 的仿真工具、可以更轻松地设计电路。 以下是链接:

    https://www.ti.com/lit/zip/sllm444

    您还可以在 TI 网站上搜索器件、并在线提供更多工具。

    以下是有关原理图的一些观察结果:

    除了输入侧和输出侧的大容量电容器外、输入和输出中还需要具有较小值的陶瓷电容器。
    2、由于输入为5V、R1030应降低至~80 Ω
    在这种情况下、电感器开关电流大于2A、超过 MC33063A 的限值
    4.应切换反馈电阻器 R1031和 R1032。

    谢谢你。

    志阳