请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A 您好、先生、
我们是否可以向您学习并帮助检查原理图是否符合我们的规格? 如果需要修改任何条件和组件、请告知我们并学习、感谢您的大力支持。
我们的条件如下:
VIN=+5V
Vout=+30V/ Iout=0.15A
e2e.ti.com/.../MC33063AD_5F00_5V_2D00_30V_5F00_20210702_2300_2.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们是否可以向您学习并帮助检查原理图是否符合我们的规格? 如果需要修改任何条件和组件、请告知我们并学习、感谢您的大力支持。
我们的条件如下:
VIN=+5V
Vout=+30V/ Iout=0.15A
e2e.ti.com/.../MC33063AD_5F00_5V_2D00_30V_5F00_20210702_2300_2.pdf
大家好、Tommy、
我们有一个用于 MC33063A 的仿真工具、可以更轻松地设计电路。 以下是链接:
https://www.ti.com/lit/zip/sllm444
您还可以在 TI 网站上搜索器件、并在线提供更多工具。
以下是有关原理图的一些观察结果:
除了输入侧和输出侧的大容量电容器外、输入和输出中还需要具有较小值的陶瓷电容器。
2、由于输入为5V、R1030应降低至~80 Ω
在这种情况下、电感器开关电流大于2A、超过 MC33063A 的限值
4.应切换反馈电阻器 R1031和 R1032。
谢谢你。
志阳