This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:我们可以使用 TPS25750+BQ25730进行集成电池充电吗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015444/bq25730-can-we-use-tps25750-bq25730-for-an-integrated-battery-charging

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: TPS25750

你好

Renc明显,我们使用 TPS2570+BQ25730进行集成电池充电。 当我们使用 TPS25750 Application Customization 工具时、会出现问题。在电池充电器配置页面中、我们找不到有关电池充电器组件 BQ25730的选项。

我们是否可以使用 TPS25750+BQ25730进行集成电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tong、

    感谢您的联系。 BQ25730是一款同步 I2C 控制型 NVDC 降压/升压电池充电控制器、用于为1至5节电池充电。 它将执行处理器要求的任何操作。

    此问题应面向 TPS25750 (主器件)团队、因为他们更熟悉器件和固件。 我建议使用 标题中的 TPS25750作为新主题开始。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助