This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:RST 复位上拉电阻值

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015431/iso5451-rst-reset-pull-up-resistor-value

器件型号:ISO5451

尊敬的团队:

我的客户询问内部 RST 引脚上的电阻值是多少? 他们提出要求的原因是、他们有一个最大输出电流能力为50mA 的复位信号。 他们想知道它是否能够成功地施加一个低电平脉冲来复位故障锁存器?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    电阻器消耗的电流为100uA、如数据表中所示:

    50mA 大于足够的电流。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 否则、请告诉我们您还需要什么。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    如果复位信号的电流大于100uA、我是否可以认为它可能无法正常工作?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    根据数据表、IIL 低电平输入泄漏电流为-100uA。 假设 VCC=5V、RST 引脚为0V。 则上拉电阻器的典型值应为(5-0) V/100uA=50kOhm。 我是对的吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    是的、没错。

    此致、

    Don