This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:电源输入电压(36V)和 LED 驱动器输出电压(36V)相同。 占空比、电感器和其他设计计算。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015628/tps92513hv-supply-input-voltage-36v-and-led-driver-output-voltage-36v-is-same-duty-cycle-inductor-and-other-design-calculation

器件型号:TPS92513HV

在我的设计中、电源输入电压和所需的 LED 驱动器输出相同(36V)

在设计计算中、Vin - Vout 之间的差值为零、电感值变为零、占空比也 为"1"

请对此设计提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nehal、

    这是一个降压 LED 降压器、这意味着输入电压应高于输出电压。 我想知道是否可以增加并联灯串的数量来降低 LED 总 VF。 顺便说一下、您是否会想到一般情况下介绍您的应用、或许我可以为您提供其他解决方案。 谢谢!

    BR、

    Robin