This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:关于 TPS40170和 TPS40171之间的差异

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25145, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015506/tps40170-about-difference-between-tps40170-and-tps40171

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5146LM5145

大家好、

 

我们想知道 TPS40170和 TPS40171之间的差异。

我们了解这两种器件的规格和功能相同。

我的理解是否正确?

如果没有、您能否告诉我们不同的品脱(规格和功能扩展)?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    实际上、新设计的首选器件是 LM5145 75V 控制器(或其更高和更低 Vin 版本-分别为 LM5146和 LM25145)。 控制结构为电压模式、与 TPS40170中使用的结构等效。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

     

    感谢您的快速回复和建议。

    目前、我们将 TPS40170用于当前项目。

    但是、我们无法获得 TPS40170。

    因此、我们希望从 TPS40170替换为 TPS40171。

     

    我们想知道 TPS40170和 TPS40171之间的差异。

    我们了解这两种器件的规格和功能相同。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我的理解是 TPS40171是一个很好的替代产品、但我不确定是否有。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、也谢谢。