Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92390 您好!
如果我 使用 TPS92390作为独立器件、则不使用 MCU I2C 控制 TPS92390、仅使用寄存器默认值、并且仅通过外部硬件设置使其工作、 这是可行的吗?
对于 BRT_CONTROL 寄存器(偏移= 00h)[复位= 0h]、该寄存器需要设置为 FFh 才能启用输出?
谢谢!
Jeff