This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:公式讨论

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015239/lmr33630-q1-formulae-discuss

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

大家好、

大家好、

一个好消息是我们的 DIN LMR33630-Q1!

请帮助回答以下问题

 1.占空比的值会对 LMR33630产生什么影响?
例如、它会影响效率吗? 通常、占空比的设计范围是多少?

2. L 选择6.8uH 是否可以?  Lmax 和 Lmin 的范围是否如此之大? (2.31uH~23.87uH)

Imax out 是什么意思? 这是否意味着最大电流可以提供3.3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定您发表的公式来自哪里。

    但是、使用 LMR33630设计转换器的正确方法是使用 TI 网站上的计算器工具。

    请填写计算器、我们将查看设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为这是一个重复的帖子。

    我将关闭

    谢谢