This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:选择的输出电感器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015733/lmr33630-q1-selected-output-inductor

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

目前、我使用了计算工具、极点的建议值为2.29~6.65uH!
我可以选择6.8或10uH 吗?
除了 L 的大小外、还会影响输出纹波?它还会影响什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是、6.8 μ H 或10 μ H 均正常。

    较大的电感器将提供较小的纹波电流、因此输出电压纹波也会较小。

    谢谢