This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:对于 Panasonic 18650电池、建议使用哪种充电 IC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015690/bq25731-which-charge-ic-will-be-recommended-for-panasonic-18650-battery

器件型号:BQ25731

您好!

电池封装: 6 x 18650并联

建议使用哪种充电 IC?

建议使用哪种电池监控器 IC?

e2e.ti.com/.../NCR18650B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    对于充电器、这将取决于电池节数、输入电压、输出功率等许多不同的参数

    但是 、从您的说明(单节电池、充电电流< 2A)中可以看出、您无需在应用中使用 BQ25731。 BQ25731是一款专用于高功率运行的控制器。

    我会推荐我们产品系列中的集成充电器之一:

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    对于仅降压应用、您可以选择降压器件。 对于仅升压应用、您可以选择升压器件。  如果同时需要升压和降压、我推荐使用 BQ2579x 系列、这是我们的集成降压/升压充电器。

    我们的团队 处理充电器 IC、不是电池监控 IC 的专家。 我建议使用电池监控器部件开始新的主题、并开始与电池电量监测计/监控器团队的专家进行对话。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。