This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178RNWR FB 引脚5问题

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015123/tps61178-tps61178rnwr-fb-pin-5-issue

器件型号:TPS61178

大家好、我们决定使用 TPS61178RNWR、因为 它具有较高的输出电流、相对较高的启动电压为2.7V (因此当输入电压< 1V 时不会消耗大电流)。 我们购买了 EVM 套件并进行了一些测试、这些测试表明它应该 不会驱动4A 输出。 芯片在半小时后仅加热至30°C 左右。

我们使用节省大量时间的 Altium 设计文件进行设计。 不管怎样,当电路板到货时,很难找到这块芯片的库存,所以我们从中国的乌特梅尔购买了一些芯片。 片上代码显示15RI。 我们遇到的前3个电路板-输出应为14.0V (R1 = 1M // 5M1,否则与 EVM 相同的器件)。 前3块电路板提供20V、13.6V 和12V 的输出。 测量反馈电阻器时、我们可以看到第一个电路板的 Vref 为1.78V、而不是1.198V。 这是有原因的吗-我们认为芯片在组装过程中太热、否则芯片是假冒的。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    似乎电路焊接不好。 请仔细检查 IC 引脚是否与电路板连接良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片看起来焊接的很好-您能指出坏焊点在哪里吗? 此外、我不确定不良的焊接连接会如何使 Vref 上升至1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    我在焊料中找不到问题。 但是、这种不一致的行为是由焊接或 IC 损坏引起的正常行为。

    布局似乎不好。 您是否按照数据表和 EVM 中的建议进行 PCB 布局。 布局对于开关转换器的正常运行至关重要。