This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:针对磁性 Pogo 充电连接器的 USB 反极性保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, TIDA-01253, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015320/lm74610-q1-usb-reverse-polarity-protection-for-magnetic-pogo-charging-connector

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01253LM66100

我正在设计可穿戴 设备并且我必须提供 磁性充电连接、以支持数据传输。 存在很多空间限制。  

我计划使用磁性 Pogo 引脚连接器进行 USB 充电和数据传输(https://www.hyte.pro/product/m411h.html)。  有一条兼容的 USB 电缆可连接到笔记本电脑或适配器(https://www.hyte.pro/product/m511.html)、因此无需在定制兼容电缆或外壳方面投入资金。  

尽管此连接器通过排斥极点来抑制反极性、但我担心如果用户用力推动电缆会发生什么情况? 他们的产品系列中还有另一个不支持反向连接的连接器、这有点便宜。  

我曾想使用 LM74610-Q1 (TIDA-01253)为 VBUS 和接地反向保护提供 NFET 保护、但我当时想知道、即使在反向连接期间、是否有任何工作方法?

如果您知道任何支持 USB 反向连接的应用电路、请与我分享、这将非常有帮助。 否则、LM74610是一个很好的集成选项、还是具有更小尺寸的其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    如果您只想保护系统免受输入反极性保护、则可以考虑 在电源路径的输入端使用1个 LM74610-Q1。

    如果您希望在不考虑输入电压极性的  情况下运行系统、则可以使用 LM74610-Q1实现全桥整流器电路、如下所示。 请参阅 PMP22504 以了解有关此电路的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的详细回答。  

    我对 IC 占用的空间有点担心(目前、我正在考虑第一个选项)、那么您还有其他 比当前建议小的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们有集成器件(控制器+ FET)、可提供输入反极性保护、例如 LM73100、它可以承受高达-15V 的输入电压。

    您能否告诉我们您的最大输入电压和最大负载电流、我可以相应地推荐器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用5V 输入、而最大负载将为500mA。 总体而言、它将类似于 USB 2.0标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM66100是最便宜、最适合您需求的解决方案。 下一个最佳选择是 LM73100 (不过成本有点高)