This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:VSET 低于8.2V

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015192/bq25886-vset-below-8-2-v

器件型号:BQ25886

您好!

  • BQ258482的 VSET 是否可以设置为低于8.2V?
  • BQ25886在为电池充电时是否可以进行 USB 数据通信?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    BQ25886的最低电池电压为8.2V。 USB 检测完成后、BQ25886 D+D-将处于高阻抗状态、不会影响其他器件的数据通信。

    此致、

    Eric