This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B:有关 TPS51275B 的一些问题

Guru**** 2545490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015418/tps51275b-some-questions-about-tps51275b

器件型号:TPS51275B

您好、先生、

只需检查以下问题:

1) 1) TPS51275B 在很短的时间内可以承受的升压到相电压(VBST2至 SW2电压)最大值是多少? 它可以持续多长时间?

2) 2)目前我们已经测量到、20us 内 VBST2和 SW2之间的最大电压超过6V、这是否正常?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们建议将 VBST2-VSW2电压限制在 ABS 额定值范围内。 测得的结果显然会受到测试点的影响。 我只想检查您在实验中选择的测试点是什么? 您能否尝试测量 IC 引脚附近的电压并再次完成测试?

    我不知道您是使用差分探头测量 VBST-VSW、还是使用普通探头测量 VBST-GND 和 VSW-GND 并使用示波器进行消减。 您能否分享有关测试方法的更多详细信息?

    谢谢、

    Andrew