This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:如何对脉冲跳跃调制进行编程并以数字方式改变频率?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015312/tps61175-how-to-program-pulse-skipping-modulation-and-vary-frequency-digitally

器件型号:TPS61175

你好! 我正在寻找针对轻负载条件开发可变频率调制(脉冲频率调制)和脉冲跳跃调制。 我计划使用 外部控制器、如 C2000 TI Launchpad、以便使用 MATLAB 完成上述过程。 由于上述器件型号与报价上述器件型号的查询非常相关。 因此、请建议我如何为直流/直流转换器设计脉冲频率调制和脉冲跳跃调制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameswara、

    希望我把您的名字叫对。   

    客户可以使用 连接到 SYNC 引脚的外部信号将 IC 开关频率设置 为首选频率范围。 当 IC 通过外部时钟进行开关时、电阻器还必须连接到 FREQ 引脚。 外部时钟频率必须在电阻器设定的相应频率的±20%以内。 因此、这种变化的频率具有有限的范围。  

    对于 脉冲跳跃调制、由于您将使用外部信号来设置频率、因此芯片将在 轻负载时自动进入此模式。  脉冲跳跃频率和负载电流之间的确切关系是 L、Co、Vin、Vo 和控制环路的复数函数。 有关详细信息,请参阅 了解 TPS61175的脉冲跳跃功能。  

    此致、

    俞宗怡