This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707RVQT 的 ELV 编号是多少?

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014968/lmz31707-what-is-the-elv-no-of-lmz31707rvqt

器件型号:LMZ31707

LMZ31707RVQT 的 ELV 编号是多少?
我与 CS0552385联系了 Customaer 支持中心、但他们回答了联系 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下信息可在数据表第32页中找到。

    您在寻找这种解决方案吗?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、数据表中不包含我要查找的信息。 我想知道的是 ELV 8(g)㈠或8(g)㈡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以检查此链接吗?

    https://www.ti.com/lit/cr/szzq125b/szzq125b.pdf

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我相信对于高铅(>85%)焊料、特定的 ELV 豁免是8 (e)、但我会尝试确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我可以查看、LMZ31707RVQT 中使用的转换器器件在豁免15A 下符合 RoHS 豁免 、对应于 ELV 豁免8 (g)(ii)。  由于这是 LMZ31707RVQT 的唯一豁免、因此 LMZ31707RVQT 根据 ELV 豁免8 (g)(ii)获得豁免

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你。 我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我知道文档。  但这不是我想知道的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi-San、

    感谢您的反馈。 很抱歉造成误解。 由于 Peter 回答了正确的问题、我们将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang